结果:找到"承接PCB设计 电路设计 项目外包",相关内容1000条
  • 画红线那部分电路的作用是什么?
  • 各位老哥,这个电路的功能是96V交流转直流,驱动直流电机,上面接96V交流,下面接直流电机,EMITTER接到了单片机,想请问一下,画红线那部分电路的作用是什么?
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:维生素B2 发帖时间:2024-05-22 08:47:00
  • PCB设计电路设计
  • 本人之前任职电子厂电子工程师15以上,对电子产品的设计具有丰富的经验,曾参加过多类产品开发,开发产品均已投入市场中。现利用业余时间承接PCBlayout私单,有需要电话联系。我以行业最低的价格提供最优质的设计服务!遵循保密的原则,让您更放心。合作项目,合作内容:电路设计,PCBLAYOUT、根据客样功能copy,参考设计,输出生产所需的资料。另可承接打样、小批量生产,量产跟踪,贴片插件后焊加工一条龙服务。也可根据需要做技术支持合作宗旨:1、技术保密2、诚实守信3、专业设计4、快速交货5、保证质量6、技术支持。期待您的洽淡
  • 所属专栏: 项目外包 标签: PCB 发帖人:蒙工设计 发帖时间:2022-10-01 11:47:00
  • 硬件项目整体外包
  • 目前市面上的钢瓶定位均没有定位,通过在配送工车上装GPS,来记录配送三轮车的未知。通过外挂FRID,与楼宇之间的接收器,收集钢瓶数量。我们想做的是在钢瓶手轮位置,三角阀门上方的智能定位,手轮需要承受15公斤的扭矩。同时,手轮硬件有国标文件的,不能超过国标尺寸主要应用场景是钢瓶在户外移动过程中的轨迹,以及精准定位到楼层我们需要有GPS定位、电子围栏、上传数据到IOT中台,驱动形式、通信形式【目前解决方案是电池包驱动,物联卡通信】,如果有更好、更节能的形式,钢瓶的体检周期为4年,手轮设备的驱动续航能否做到更久,或者说2年,然后快充手轮硬件需要防高温、防潮、防漏电、防爆以上是硬件设计手轮最长花瓣直...
  • 所属专栏: 项目外包 标签: 发帖人:禾安垯科技 发帖时间:2022-03-18 14:35:00
  • 求一个经典可靠的电磁阀驱动电路
  • stm32控制直流电动阀和脉冲电磁阀,求一个经典可靠的12V的电磁阀驱动电路,电磁阀参数如下两款,本人初步的想法是用uln2003驱动芯片+继电器的方案,想先利用电容充电,继电器切换,再放电,减少电流对整个电路的冲击。谁有这方面的经验,经过实际检验的可靠电路,希望能附电路图?请教了
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:tjs678 发帖时间:2021-03-28 12:04:00
  • 承接电路板设计(PCBLayout),欢迎联系
  • 一、自我介绍:工作时长:>10年从事工作:原理图设计,电路板设计(PCBLayout),电磁兼容(EMC)方案整改使用软件:PADS(画电路板),ORCAD(原理图)。AUTOCAD(导入结构图用)设计过的产品不下100款,可以分成大电流、小电流、低速、高速、带天线、不带天线等几大类,现举有代表性的几例:电源适配器:高压类产品,交流220V转直流12V之类,大电流显示驱动板:低速+高速板,小电流行车记录仪:高速,带天线,小电流。二、方案详细介绍(仅电路板相关部分,其它部分不便透露)上图为某电表电路板方案,主要注意事项1、高压220V交流输入部分,有安规和电流要求,故线宽、线距都较大。2...
  • 所属专栏: Layout布线 标签: PCB Layout PCB 发帖人:专业画板 发帖时间:2019-10-15 15:40:00
  • 每周一个小点点(1)232通信电路设计
  • 在单片机的外围通讯中232和485是十分常用的一种中长距离的通信方式,特别是在一些常用的工业用模块中也都采用了232通信的方式今天就来讲一下232通信的两中常用的电路(1)集成的MAX232电路的使用在图中的电容是作为电容泵来使用的,电容通过高速的充放电可以使得电平达到5V和-5V,也就是232通讯要求的差分信号。在实际使用中外围电路中的电容可以使用电解电容也可以使用瓷片电容,影响不大。但是好像是MAX232芯片内部的原因,因此在使用的时候需要先连接供电端口也就是JP1后连接SUBD端口,否则会无故的发热。在实际应用中为了避免这点一般我会采用改良的MAX3232芯片。MAX3232芯片电路和...
  • 所属专栏: 单片机开发 标签: 发帖人:Argon 发帖时间:2018-12-21 16:03:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: